This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:有关高电流端口驱动器的更多信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/924037/cc2510-more-about-high-current-port-driver

器件型号:CC2510

如果我们将 IOCFG1.GDO_DS 设置为1、且 VDD 高于2.6V (典型值2.8-2.9)、这对 PM3中的静态电流消耗有何影响?  (大概有一些原因不是总是将其设置为1)

我们的情况是、我们在 PIO1_1上有负载、处理器通常位于 PM3中。  通过 PIO1_1供电的外部传感器是唤醒中断源。

传感器通常具有超低功耗(<1uA)、但短暂上升至20+mA (短暂=几微秒)。  我们看到一些故障 、PIO1_1的输出压降可能是这些故障的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    P1_1具有20mA 驱动能力、因此传感器使用的稍高的电流(20+mA)可能会导致压降。

    如果您认为电源电压将低于2.6V、则将  IOCFG1.GDO_DS 设置为1。

    另请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/137137 

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在考虑更改代码以将 IOCFG1.GDO_DS 设置为1。  但是、这是一个电池供电的应用、其中小于1uA 的电流对电池总寿命至关重要。  因此、我原来的问题仍然没有得到解答:

    如果我们将 IOCFG1.GDO_DS 设置为1、且 VDD 高于2.6V (典型值2.8-2.9)、这对 PM3中的静态电流消耗有何影响?

    为了澄清这一点、我指的是两种不同的情况:

    1)  IOCFG1.GDO_DS = 0、Vdd = 2.9V、PM3、PIO1_1上的外部漏极= 1uA (通常为室温)

    2)  IOCFG1.GDO_DS = 1、Vdd = 2.9V、PM3、PIO1_1上的外部漏极也为1uA  

    因此、当唯一的差异是 IOCFG1.GDO_DS 时、Vdd 上的电流会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    在上面引用的线程中重复信息。

    "如果将寄存器设置为0并具有低电源电压、则转换时间将增加、最大驱动能力通常会降低。 如果寄存器设置为1且电源电压为高电平、转换速度会变得如此之快、以至于线路上的振铃会成为一个问题。

    根据 IO 引脚驱动的内容以及存在的时序要求、始终具有0或始终具有1可以正常工作。 它实际上必须在设计基础上进行评估。 如果引脚负载较大、则可能始终建议使用高驱动选项。 如果引脚负载较小且/或时序要求适中、则可以使用低驱动选项。"

    此致