This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGA:用于 EM 仿真的天线模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/925793/trpgr30atga-antenna-model-for-em-simulation

器件型号:TRPGR30ATGA

我想使用 EM 仿真来仿真 TRPGR30ATGA、以确定与读取器天线耦合时的增益与方向。 我需要 TRPGR30ATGA 天线的模型。 我知道天线是铁氧体磁芯线圈或电感器。 如果是、匝数、线圈直径、磁芯磁导率等是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我将与一位同事核实我们是否可以提供这些 数据、并在下周开始时再次与您联系。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我能够获得有关 TRPGR30ATGA 天线线圈的以下信息:

    铁氧体长度:17.1mm

    铁氧体直径:1.8mm

    铁氧体材料:Hitachi ND50S ->有关详细信息、请参阅互联网

    电线直径:0.06mm

    数字 绕组:810 +-3%

    电感:6.7mH

    希望这对您的仿真有所帮助。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢。 此信息非常有用。

    此致、

    Jim