This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:适用于航天应用

Guru**** 2599605 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC2500, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/924571/cc2500-for-space-application

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他部件:CC1101CC1120

大家好、

客户最初打算将 CC1101用作立方体卫星的板载收发器、但他们正在考虑改用 CC25xx 类收发器。 他们注意 到、CC11xx 系列过去在立方体卫星中广泛使用。 他们的问题是、CC2500是否能够在 CC1101能够工作的相同空间条件下工作?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、CC1120通常用于提供向上/向下链接(我找到了一个搜索示例: https://en.wikipedia.org/wiki/Swayam)。  

    是否计划将 CC2500用于上行/下行链路? 如果是、他们是否考虑了是否能够获得所需的范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    根据客户的说法、由于他们将使用放大器、因此范围不会成为他们应用的问题。 他的主要问题是收发器本身是否能够在近地轨道高度的太空中正常工作。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想看到一个范围计算结果、显示 CC2500可以提供所需的范围。 ISM 频带选择2.4GHz、因为这是水的共振频率。 如果立方体卫星需要在厚的可能覆盖范围之间进行通信、会发生什么情况?