This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:EIRP 值?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/925277/cc2420-eirp-value

器件型号:CC2420

大家好、

我的客户需要知道 CC2420的 EIRP 值。
海关代理正在请求此信息。

请提供此信息吗?

谢谢!

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "考虑到天线增益和射频系统的发射器功率、有效或等效的同位辐射功率(EIRP)是天线可能辐射的最大功率。":表示 EIRP 取决于:

    -编程的输出功率

    -所用天线  

    使用的外壳,因为这会影响发送的功率。  

    换言之、要求 EIRP 提供芯片并不相关、因为这是一个系统参数。