This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2620:RFID 有源和无源读取器

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2620, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/921377/cc2620-rfid-active-and-passive-reader

器件型号:CC2620
主题中讨论的其他器件: CC1200

您好!

我正在使用有源 RFID 读取器、它可以读取有源和无源两个标签。

 我是否可以将 CC2620用于同一应用。

谢谢、

苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尽快就此向您回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有2.4GHz RFID 的规格?  您可以将其发送给我们进行审查吗?

    过去、我们 使用 CC1200和 MSP430器件支持 UHF (860~960MHz) RFID 读取器设计。

    我想我在 E2E 上发布了设计文件。 您可以在 论坛中搜索 UHF RFID 阅读器设计。

    谢谢、

    PM