This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSPEXP430G2ET LaunchPad、用于通过 USB 连接到 PC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, UNIFLASH, DLP-7970ABP, TRF7970A, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/921007/dlp-7970abp-dlp-7970abp-boosterpack-plug-in-module-and-mspexp430g2et-launchpad-for-connecting-to-pc-via-usb

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETUNIFLASHTRF7970ARF430FRL152HEVM

您好!

 我们上周购买了5个 TRF7970A-BNDL。 我已经安装了 GUI 接口软件、并根据数据表通过 UniFlash 对 MSP-EXP430G2ET 进行编程。 编程期间、我移除了跳线 P1.6。  当我尝试使用  USB 将 DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSPEXP430G2ET LaunchPad 开发套件连接到我的 PC 时、GUI 接口未连接到器件。  

由于我们将广泛工作并购买更多产品、您能否尽快建议我如何解决该问题? 如果我们可以通过视频通话进行讨论、我们将不胜感激。  

此致

阿陶尔

澳大利亚墨尔本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿陶尔、您好!

    您能给我更多关于您加载到 EXP430G2ET 的固件和您使用的 GUI 的信息吗?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    谢谢。

    我使用了以下固件:

    TRF7970A_BoosterPack_MSP430G2.OUT

    和我使用的 GUI:

    TRF7970EVM 连接 RF430FRL15xH

    此致

    阿陶尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ataur

    我只是订购了新的电路板(我的不是最新版本)、以便在硬件/软件发生变化时与新的电路板一起检查。

    将让您了解我下周开始的结果。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    谢谢。 期待您的回复。

    此致

    阿陶尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿陶尔、您好!

    今天收到了我的新电路板、并按照与您相同的方式进行编程、但无法正常工作。

    我 遇到的问题是 launchpad 上的跳线设置不正常。 设置正确的跳线后、一切正常。

    从 RF430FRL152HEVM 用户指南中描述的 EXP430G2 Launchpad 到 EXP430G2ET 有很多变化、因此图片与实际 Launchpad 不匹配。

    主要是设置 UART RXD / TXD 跳线。 必须将这些跳线从默认垂直设置更改为水平设置。

     

    希望这能解决问题。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常好。 它现在工作正常。

    非常感谢您的合作。

    此致

    阿陶尔