This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XXCOM82SDMMC:用于连接 Freescale EVM 的软件包

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/920587/wl18xxcom82sdmmc-software-package-to-connect-with-freescale-evm

器件型号:WL18XXCOM82SDMMC

你(们)好

根据 https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/swru398/swru398.pdf 文档上的图11~12、

WL18xx 可与 Freescale 连接。

从哪里可以获得适用于它的软件包?

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里没有特定的软件包、这是我们的标准 Linux 软件包。  这里的关键是需要 SDIO 接口、以及使用 SDMMC 适配器将 Wilink8器件插入 Freescale 电路板。  因此、任何特定于 Freescale 的内容都只是特定于电路板的内容、以启用 SDIO 和任何 GPIO 来控制 WLAN_EN。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis

    非常感谢!