This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:器件已锁定、无法擦除! 该怎么办?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/920846/cc2652rb-device-is-locked-cant-erase-it-what-to-do

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

刷写设备时出现问题。

目前我认为在闪烁时出错了.. 已中止它和/或将某些数据与其地址不匹配。

无论如何…… 这就是错误:

Linux 上的 CCS 10:

尝试使用 Uniflash 进行批量擦除:

Uniflash 输出  

[7/7/2020、4:30:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
[7/7/2020、4:32:29 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
[7/7/2020、4:32:30 PM] [INFO_Cortex_M3_0:MassErase ():正在初始化。
[7/7/2020、4:32:30 PM] [INFO_Cortex_M3_0:MassErase ():发出电路板复位。
[7/7/2020、4:32:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:MassErase ():批量擦除完成。
[7/7/2020、4:32:32PM] [INFO_Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
[7/7/2020、4:32:33 PM] [ERROR] IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包9.1.1.00002)
我要做什么外壳?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sascha、

    您的照片似乎没有正确附加。 是否可以重新连接? 您是否尝试使用闪存编程器2来执行批量擦除? 我还指派了一位专家来帮助您完成此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 将再次上传这些图片。

    射频智能闪光器2仅指示我更新调试探针。 !!

    即使在更新了100次之后,它也告诉我同样的=/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sascha、

    除了 Evan 所说的内容、如果您访问 TI Resource Explorer、dev.ti.com、然后转至 Development Tools/Debug Probes /XDS/Documents/JTAG_Debugger Connectivity Issues、然后查看"Common Errors"下的"Security Error"部分、

    此致、
    Alec M