This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:Segger J-Link 加调试器是否不支持硬件内存观察点?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/918928/cc2652r-is-hardware-memory-watchpoint-not-supported-in-segger-j-link-plus-debugger

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SEGGER

我们将基于 Segger J-link plus 的调试器用于 CC2652 MCU。 Segger J-Link Plus 中是否支持硬件存储器观察点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果它受支持、让我知道建立硬件存储器观察点的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以下主题是否有帮助: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/559191

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于使用 Segger J-link plus 的存储器观察点、我无法获得最新 CCS9.1.0的明确答案。

    请澄清。

    此外、XDS100是否仅适用于存储器观察点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Mehul Dalal"]对于使用 Segger J-link plus 的存储器观察点、我无法获得最新 CCS9.1.0的明确答案。[/quot]

    抱歉、情况与 μ@AartuG 指向的线程中显示的先前版本相同:CCS 接口和 J-Link 不直接支持硬件观察点。  

    此致、

    拉斐尔