This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2400作为 NRND,而不是一个速率为1mig 的 NRND?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2400, CC2500, CC2650, CC8520, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/919063/cc2400-as-nrnd-instead-one-for-over-rate-1meg

主题中讨论的其他器件:CC2400CC2500CC2650CC8520CC2652R

大家好、

我正在寻找一款能够提供1M-2Mbps 单向数据流以在2.4GHz 频带实现低延迟的器件。

CC2400用于满足此目的、但现在已弃用。 我已经了解了 TI 的替代产品、

但我找不到一个。

后续 CC2500不适合这一用途、因为通信速度很慢。

是否有推荐的器件?

谢谢你。

P.S.无需协议、 只需快速延迟。

CC2650是其他地方推荐的替代方案、但我认为它存在延迟问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过 CC8520或 CC2652R?

    /Richard