主题中讨论的其他器件: RF430CL330H
我已将 RF430CL331H 连接到 MSP430F5529LP、并运行加载"RF430CL331H_ON_BoosterPack_Host_5529"、没有任何问题。
然后、我将 RF430CL331H 连接到 MSP432P401R、 并通过更改相应的 GPIO 来迁移负载... 例如 F5529集成到 P3.2至432 P5.2等、无法获取读卡器(Android 手机)来激活进入中断。
我发现、我可以通过手动将 P5.2接地来手动驱动进入、逻辑工作正常、通过 I2C 读取 INT_FLAG_REG、得到的值为0。 但是、如果我通过331版的读卡器(Android 手机)、则没有明显的效果、但当我手动将再次通过 I2C 锁定卡读卡器时、效果会明显。 因此、读卡器显然会影响331、但我处于死区状态 关于我可以做些什么来推进这个项目的任何建议。
谢谢 Dave