This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/787473/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我刚制作了一批1000个板、6个有一个奇怪的问题、我希望有人能帮忙。

该板可以在 P2P 或标签读取器中工作、因此在启动时、它首先读取 NFC RSSI 强度、以查看它是否靠近 P2P 启动器、如果是、它将切换到 P2P 模式、  否则它将切换到标签读取器。

在6个故障电路板上、如果附近没有 NFC、它总是从寄存器0xF、RSSI 水平和 OSC 状态寄存器读回0x41。但是、当 NFC P2P 启动器开启时、RSSI 为7做好正确准备

我们尝试在 RX_IN1和2之间切换、但没有效果、并且还尝试开路 RX_IN1和2、这也没有效果。

我的问题是当前代码假设 RSSI >0显示 P2P 启动器打开、因此该模块进入 P2P、即使在标签上也会发生这种情况、我已经修补代码以检查 RSSI >1、这似乎是为了解决问题、 但担心可能存在潜在问题、我们假设这是一个噪声/分辨率问题

一个要点是电路板采用封装、这使得这个调试很有趣

代码是  

TRF79x0_writeSingle (0x21、TRF79X0_ISO_CONTRAL_REG);

TRF79x0_writeSingle (0x01、TRF79X0_MODIANG_CONTRAL_REG);
TRF79x0_directCommand (TRF79X0_RUN_DECOTERS_CMD);

TRF79x0_setField (EXT_FIELD_OFF);

//
//寄存器00h。 芯片状态控制
//

// 将0x0A 或0x02写入 、TRF79X0_CHIP_STATUS_CTRL_REG

TRF79x0_writeSingle (/*(0x08 |*/TRF79X0_STATUS_CTRL_RECEIVER_ON |g_bTRFPowerSupply5V)、TRF79X0_CHIP_STATUS_CTRL_REG);

TRF79x0_readSingle (&ui8RssiLevel、TRF79X0_CHIP_STATUS_CTRL_REG); //只是检查,它是正确的
//
//

//测试外部 RF 场(0x19)
//
TRF79x0_directCommand (TRF79X0_TEST_EXTERNAL_RF_CMD);
DelayMicrosecond (50);

//
//寄存器0Fh。 RSSI 寄存器
//
TRF79x0_readSingle (&ui8RssiLevel、TRF79X0_RSSI_LEVEL_REG);

ui8RssiLevel = ui8RssiLevel & 0x3F;

如果有问题、我还附上了原理图

Steve

e2e.ti.com/.../Q2_5F00_1_2D00_0SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    这肯定是奇怪的行为。 我觉得噪音是解释,但如果是的话,这并不是一个微不足道的问题。 我们将讨论~0.5Vpp 噪声以通过这种方式触发 RSSI。

    看一下原理图、我唯一的两个意见是:

    1) 1) NFC EN 需要10k 下拉电阻器、以确保在 CC2640不驱动该引脚时该引脚不会悬空
    2) 2) MOD 和 ASK/OOK 上应该有1k 下拉电阻器。 这*可能*是一个原因,但非常不可能,但下拉的原因是为了最大限度地减少那些可能影响内部射频部分的引脚上的噪声。

    是否也可以获得布局? 我们可以在 E2E 上设置私人对话、也可以通过您的 FAE 联系人发送、我也可以。 但是、要获得这么多的噪声、我怀疑布局。

    您的权变措施是可以的、但我同意在系统级别评估这一点是很好的。 理想情况下、如果您可以从封装中移除其中一个电路板、则可以在 RX 引脚处测量以查看此处显示的噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、如果我们可以设置一个合适的私有 E2E、您能做到吗? 然后、我可以向您传递 Grebers、BOM 和组件工程图

    由于客户的机械设计、布局有点奇怪。

    从原理图中可以看出、模块分为3个功能、即 NFC、蓝牙和加速计、一次只能为一个功能供电、其他功能则不供电、控制线驱动为0

    Steve H   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    我已在 E2E 上向您发送了朋友请求。 当您接受该消息时、我们可以开始私人消息讨论。 我不需要 BOM、除非设计在 Altium 中、否则如果您使用的是 PDF 格式的光绘文件对我最有帮助。