This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:微控制器选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/787898/webench-tools-micro-controller-selection

主题中讨论的其他器件:TRF7970ACC3100CC3120

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们正在基于 RFID/NFC 读取器进行此项目、请建议使用与 MSP430系列类似的具有以下连接的微控制器。

我们为 RFID/NFC 读取器选择了一个芯片 TRF7970A 收发器 IC。 如果  可能、请建议使用兼容的高速微控制器、该控制器可与以下外设轻松连接、并共享任何参考设计。

以太网连接
2.蓝牙或 Wi-Fi (UART)
3. SPI
4. I2C
5、UART

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    我们没有支持以太网和 BLE/WiFi 的单个 MCU。 我们拥有的最接近的参考设计是在 TI-RTOS 上运行的 TM4C 和 CC3100。 在这种情况下、您将获得一个运行 RTOS + NFC + WiFi 的软件解决方案: www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XNFC

    另一种选择是利用 SimpleLink 产品系列、该产品系列具有 MSP432E 和 CC2642 (BLE)或 CC3120 (WiFi)等选项。 它们也会有其他外设。

    但是、我们不为将 TRF7970A 与 SimpleLink 配合使用提供任何支持、因此您必须自行处理整个集成。

    如需全面了解我们的产品、您可以阅读我们的常见问题解答指南、其中的各个部分讨论了我们为 TRF7970A 提供的所有解决方案: www.ti.com/.../sloa246
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的快速响应。

    我们实际上正在寻找 RFID 和 NFC 读取器都集成在一个器件中的解决方案。

    还计划让设备具有 LAN 连接、以便设备可以访问互联网和 WiFi 连接、以无线方式将数据共享到服务器。

    请推荐高速控制器/处理器、它可以涵盖所有功能和所有其他外设。

    此外、建议使用支持的 RFID 和 NFC 芯片组。

    如果您有任何基于处理器的解决方案、其中涵盖了上述所有主要特性、这对我们很有帮助。

    将等待您对建议的解决方案的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashikant、您好!

    我们在高速处理器上没有任何 NFC 解决方案。 您必须将我们提供的 NFC 堆栈(有关合适的 NFC 堆栈、请参阅常见问题解答指南)导入您选择的处理器。 我对 TI 高速处理器选项不了解、无法提供符合您要求的信息、您可能需要在处理器表单上提出疑问。

    TRF7970A 是一款器件中的 RFID+NFC 收发器、但需要一个主机 MCU/处理器来控制它。 这是我们可以提供的最佳解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    感谢您的回复
    我们需要一个能够与以太网协议和外部 Wifi 模块连接的控制器。

    此外、它还必须支持 RFID + NFC TRF7970A 收发器 IC。

    希望我们可以从德州仪器获得该解决方案。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashikant、您好!

    如前所述、此 TI 设计在具有以太网的 MCU 上展示了 NFC + WiFi 功能:  

    如果该设计不能满足您的要求、那么我不知道我们可以提供哪些其他解决方案。