This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:在 DLP-7970ABP 上测得的断电模式下的 TRF7970A 功耗

Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/787967/dlp-7970abp-trf7970a-consumption-in-power-down-mode-measured-on-dlp-7970abp

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

尊敬的 TI

我将使用 DLP-7970ABP 板测量断电模式下的 TRF7970A 电流消耗。

仅连接电路板的 VCC GND 和 EN 引脚。 VCC 为3.3V。 EN 接地。

根据数据表、电流消耗典型值应为0.5uA、最大值为 uA

但它是95uA。

您能不能帮助理解这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Artak、您好!

    我将请我们的一位专家对此进行研究。 希望下周初收到反馈。

    只需检查一下、您是否移除了 DLP-7970ABP 上的 LED? LED 将消耗可能导致测量结果的电流、但我非常确定电流不会低至95uA、因此我假设已将其移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    是的、电源指示 LED 的限流电阻器已从开发板上移除。 忘记在主消息中提及。
    我有两个 DLP-7970ABP 板、当安装在具有 NFC-Link 示例代码的 MSP430 Launchpad 上时、这两个板都能正常工作、并且在关断模式下、二者的功耗都相同、为90uA。

    此致、
    Artak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Artak、您好!

    我可以确认您的测量值。
    产生该电流的原因是组装在 DLP-7970ABP Booster Pack 上的10k 电阻器 R18。
    它连接在 V_IN 电压和 VDD_X 电压之间。 请参阅原理图:

    www.ti.com/.../tidrjd2

    我假设这是为了提供不同的电源选项。 如需了解更多相关信息、请访问:

    www.ti.com/.../sloa205a.pdf

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Helfried