This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:DLP-7970ABP 能否添加功率放大器?

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/787397/dlp-7970abp-can-dlp-7970abp-add-a-power-amplifier

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TRF37A73

您好!  

我购买152H 温度贴片、7970ABP 以及 MSP430G2ET。 协议是 ISO15693、因此通信距离可达1.5米。 但是,7970ABP 的功率仅为200mW,这限制了距离。 此外、标签太小、也会限制距离。 因此、我决定放大功率以增大距离。 我想问的是、此功率放大器(TRF37A73)是否与7970ABP 匹配? 如果没有、是否有任何放大器匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们没有功率放大器板或参考设计。 请参阅器件常见问题解答的第5.1节:www.ti.com/.../sloa246

    请记住、这不仅是发射器功率的问题、也是接收器灵敏度的问题。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!