This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:希望将 rf430frl152H 温度贴片中的数据保存到计算机中

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/783649/rf430frl152h-want-to-save-the-data-from-the-rf430frl152h-temperature-patch-to-the-computer

器件型号:RF430FRL152H

您好!  

我购买 MSP430G2ET,和 DLP7970A。 我想使用152H 贴片来检测温度。 这是一个问题、我想将 DLP7970ABP 中的数据输出到我的计算机、并另存为 TXT 或 Excel 文件。 但我无法通过 GUI 执行该操作。 我不知道这一点。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zihong、

    我们的软件仅用于演示目的、不支持保存数据。

    如果要收集数据、则必须自行编写软件。

    与 MSP430G2 Launchpad 的连接是115200波特的虚拟串行端口。

    对于要启动的协议、没有可用的文档、但它与 TR7970AEVM 非常相似:

    e2e.ti.com/.../EVM_5F00_15693_5F00_Host_5F00_Commands_5F00_sloa141.pdf

    有关更多详细信息、请查看 MSP430G2固件的 host.c 文件。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。