This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:无法从器件读取

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/786848/ccs-rf430frl152h-could-not-read-from-device

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好~

我是 NFC 的初学者。 所以我需要你的认真帮助。

我们单击更新按钮,然后程序显示“在读取光线设置之前打开串行端口” 。

我们如何解决这个问题???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以从屏幕截图中看到、您没有使用读取器连接到串行端口。
    如果您打开显示"Auto Connect"的下拉框、连接 TRF7970ABP + MSP430G2553的捆绑包时是否显示串行 COM 端口?
    您还可以在 Windows 的"设备管理器"中检查连接读卡器时虚拟 COM 端口是否安装正确。

    只有在按下按钮"Connect to MSP430G2553 + TRF7970ABP"后看到"Disconnect from TRF7970ABP"消息时、才有道理尝试其他任何操作。

    您是否已按照用户指南第1.31节中的说明将固件加载到 MSP430G2553:
    www.ti.com/.../slau607c.pdf?

    按下"Update"按钮时会出现此消息、这有点奇怪。

    此致、
    Helfried