This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:具有编解码器 PPWC 音量控制的 CC8520

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/785822/cc8520-cc8520-with-codec-ppwc-volume-control

器件型号:CC8520

尊敬的先生。

我对使用 PPWC 软件的 AIC3204编解码器音频信号路由路径音量升/降控制有疑问。

请参阅附件文件。

您可以看到 、音量控制是 DAC 数字信号控制 、但我想使用 PPWC 软件通过外部音频输入信号来控制所有音频信号。

请参阅 另一个文件的附件。

我想 使用 PPWC 控制 HPL 音量的增加/减少。

能否使用带外部开关的 PPWC 控制 HPL?

由于主侧需要通过 IN1_L 端口输入外部音频信号 、然后混合从侧无线数字语音信号、然后我想进行控制

具有  外部开关 HPL 输出的主音频信号和从无线语音信号。

有可能吗?

我想使用  外部开关来控制混合信号 HPL 音量控制、以实现音量增大和 减小。

 

感谢您的阅读

此致、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    有关远程控制的可用选项、请参阅 PPW 文档。 请´s CC85xx 用户指南以及 PPW 配置器中的帮助菜单。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       尊敬的 Fredrik

    感谢你的答复。

    我尝试了您的推荐、但我找不到我的项目的解决方案。

    您能告诉我另一个解决方案吗?

    这是我的项目 PPWC 设置图像值。

    这是角色描述。

    TX (从) --> 无线麦克风 发射器   语音信号源

                                仅一个语音信号

    RX (主设备) ---- >  带  外部开关的无线接收器、用于音量增大/减小

                                     来自 TX 的无线语音信号 +外部 AUX 信号(带有线)

    因此、我想使用   外部开关音量增大/减小来控制 RX (主)端所有混合信号。

    如何 使用 PPWC 控制 RX HPL 音量控制处的所有混合信号???

    谢谢你。