主题中讨论的其他器件: TMP116
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我 将 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81用于我的 LAUNCHXL-CC26X2R1、我不理解如何找到必须为"驱动程序"充足连接的物理 PIN。
我想开发 SPI 链路、首先、我阅读了"spimaster"和"spislave"示例。
说明要连接的折叠针剃须:
| 主器件引脚 | 从器件引脚 |
|---|---|
Board_SPI_MASTERCLK |
Board_SPI_SLAVECLK |
Board_SPI_MASTERMOSI |
Board_SPI_SLAVEMOSI |
Board_SPI_MASTERMISO |
Board_SPI_SLAVEMISO |
Board_SPI_MASTERCS |
Board_SPI_SLAVECS |
Board_SPI_MASTER_READY |
Board_SPI_MASTER_READY |
Board_SPI_SLAVE_READY |
|
我不知道 J1-J4连接器中的"Board_SPI_MASTER_READY"引脚在哪里。
我尝试查找有关这些引脚的声明、并在"CC26X2R1_LAUNCHXL_Board.h"中找到枚举:
typedef 枚举 CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIOName{
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_S1 = 0、
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_S2、 (1)
CC26X2R1_LAUNCHXL_SPI_MASTER_READY、 (2)
CC26X2R1_LAUNCHXL_SPI_SLAVE_READY、 (3)
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_LED_GREEN、(4)
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_LED_RED、 (5)
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_TMP116_EN、
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_SPI_FLASH_CS、
CC26X2R1_LAUNCHXL_SDSPI_CS、
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_LCD_CS、
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_LCD_POWER、
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIO_LCD_ENABLE、
CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIOCOUNT
}CC26X2R1_LAUNCHXL_GPIOName;
CC26X2R1_LAUNCHXL_SPI_MASTER_READY (即编译器的值2)与物理 GPIO 之间建立连接的机制是什么?
我不理解 DIO5和6上的绿色和红色 LED 的逻辑、阅读电路板的原理图: