This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:待机电流

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/783098/trf7970a-standby-current

器件型号:TRF7970A

各位专家、您好!

我从客户那里得到一个问题、作为行李员。

我们在 TRF7970A 规格表 SLOS743L.pdf 中找到了2个待机电流值。

1) 5.4电气特性

Istby TYP=1.9mA、max=3.5mA

2) 6.3.3功率模式表6.4

标准模式 典型值=3mA

哪一项是正确的值?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujinaka-San、您好!

    老实说、在使用器件的所有时间里、我都不知道这种不匹配情况。 我不确定哪一个是正确的值、我怀疑功率模式表给出了完整的图片、并且电气特性错误地列出了3.3V Istby 电流而不是5V Istby 电流。

    我将要求一位同事进一步研究这一点、并在下周作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujinaka-San、您好!

    感谢您提出这个问题。 这是令人困惑的原因。

    我已经与我们的测试工程师一起检查了数据、并且 Ralph 已经写入了正确的值、这是在功率模式表中的。
    显示了5V 典型待机电流低于3mA (~2.8mA)时的测量测试值。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的澄清。

    您的客户理解您的解释、但他们想知道 Istby 最大值为5V。

    也请跟进 此值。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujinaka-San、您好!

    最大 如数据表中所示、TRF7970A 在5V 时的待机电流为3.5mA。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我们的客户想要再次检查

     这是典型值。 值被错误地描述为3.3V 但最大值时的值。 在最新 数据表中、该值适用于5.0V。

    是这样吗?

    Rds、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujinaka-San、您好!

    是的、正确。

    此致、
    Helfried