This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:天线 PCB 材料

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM, RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/783760/mrd2evm-antenna-pcb-material

器件型号:MRD2EVM
主题中讨论的其他器件: RI-STU-MRD2

您好!

我已将 MRD2EVM 的天线与读取器分开、并想研究是否可以将天线仅嵌入模制材料中。

您能否告诉我天线的 PCB 材料是什么、以便我了解它可以承受的温度和压力?

我想知道在~55 bar 压力下、它是否能够承受~120摄氏度的~8小时。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RI-STU-MRD2的 PCB 材料是标准 FR4材料。

    与最高温度相关的规格在115至140度之间存在差异。 我不会超过120度。
    对于最大压力、我无法找到规格。

    此致、
    Helfried