This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:在将获取系统信息(0x2B)命令发送到 NXP SLIX-S 标签时接收错误响应0F

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/783214/trf7960a-receive-error-response-0f-while-sent-get-system-info-0x2b-command-to-nxp-slix-s-tag

器件型号:TRF7960A

您好!

我们使用 TRF7960A 作为标签读取器(通过 SPI 连接到 MCU)和 NXP ICODE SLIX-S 标签。 我们已成功执行了大多数支持的功能命令、但发送获取系统信息命令时遇到问题。 它始终返回0x0F 错误代码、我们尝试了寻址和非寻址模式、但无法确定问题所在。 需要帮助才能更进一步。

请求帧:

8F 91 3D 00 20 02 2B

响应帧:

00 00 0F 00 00

代码片段,  

usleep(20000);
SPI_readSingle (&irqsts、TRF79X0_IRQ_STATUS_REG);
SPI_directCommand (TRF79X0_RESET_FIFO_CMD);
ISO15693_sendGetSystemInfo();
irqsts = 0x00;

SPI_readSingle (&irqsts、TRF79X0_IRQ_STATUS_REG);

while ((irqsts & 0x80)!= 0x80)

SPI_readSingle (&irqsts、TRF79X0_IRQ_STATUS_REG);

IF (irqsts & 0x80)

usleep(20000);
SPI_directCommand (TRF79X0_RESET_FIFO_CMD);//在 TX 之后复位 FIFO
usleep(20000);
SPI_directCommand (0x94);

SPI_readSingle (&irqsts、TRF79X0_IRQ_STATUS_REG);

while ((irqsts & 0x40)!= 0x40)

SPI_readSingle (&irqsts、TRF79X0_IRQ_STATUS_REG);

IF (irqsts & 0x40)

//SPI_readSingle (&g_ui8FifoRxLength、TRF79X0_FIFO_STATUS_REG);
SPI_readCont (g_pui8T5TBuffer、TRF79X0_FIFO_REG、0x7F);
GPIO_clearInt (CC2640R2_LAUNCHXL_GPIO_TRFIRQ_ENABLE);

uint8_t ISO15693_sendGetSystemInfo (空)

uint8_t ui8Offset = 0;

uint8_t ui8Status = 0x00;
uint8_t 计数;
uint8_t tempBuff[8]={0x82、0x02、0x0F、0x02、0xD0、0x02、0x04、0xE0};

//发送库存
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x8F;//复位 FIFO
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x91;//使用 CRC 发送
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x3D;//连续写入
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x00;//数据包长度(以字节为单位)-发送字节长度的上半字节和中半字节
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x20;//数据包长度(以字节为单位)-发送字节长度的较低半字节和不完整半字节
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x02;// ISO15693标志
G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= 0x2B;//获取系统信息命令代码
/* for (count = 0;count < 8;count++)

G_pui8TrfBuffer[ui8Offset++]= tempBuff[count];

*
SPI_Rawwrite (&g_pui8TrfBuffer[0]、ui8Offset);//发出 ISO15693库存命令

返回 ui8Status;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khaleel、

    遗憾的是、错误代码为"未提供任何信息的错误、或者不支持特定的错误代码"。 所以我没有比你更好的想法了。 您应该联系制作该标签的 NXP 以了解如何解决此问题。