This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC85xxDK 耳机电池消耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25015, CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/782160/cc8520-cc85xxdk-headset-battery-consumption

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件:BQ25015

您好~

在我为我的项目购买 CC85xxDK-Headset 之前。  

我检查了 CC85XXDK PCB 的电池消耗约为26mA。

因此、我开发了新的 PCB、然后检查了47mA 的功耗。

我无法理解、我逐步检查 、然后找到了一些东西。

我发现 CC85xxDK PCB 在不经过 CC85xxDK PCB 上的 BQ25015的情况下在电源中消耗的电流相等为47mA。
我无法理解能源不变的规律。
如果电池通过 BQ25015、为什么电池消耗26mA 电流;如果不通过 BQ25015、为什么电池消耗47mA 电流?
对于我的项目来说、47mA 过高。
如何在 不使用 BQ25015的情况下消耗26mA、如 CC85xxDK PCB?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ25015是一款电池充电器和直流/直流转换器。
    我建议您看一下有关直流/直流转换器工作原理的 www.
    示例:
    www.ti.com/.../overview.html
    www.digikey.com/.../introduction-to-dc-dc-converters

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R.M

    感谢您的回答。

    我知道直流/直流转换器原理图、但无法理解。

    CC85xx-DK 耳机 Deleopment 套件 在 BQ25015上仅花费26mA 的电流。

    但是、CC85XX-DK 耳机设备套件 在不使用 BQ25015的情况下仅消耗46mA 的电流。

    为什么增加大约20mA??

    仅不同的 BQ25015直流/直流充电器内置 C

    这是我 的项目 schmatic、如何降低直至26mA 电流。  现在花费46mA。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您想减小电流、可以从使用 LDO (U5)更改为使用 DCDC。

    请在此处查看直流/直流转换器:
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R.M

    谢谢你。

    您能 推荐 DCDC i.c 吗?

    我想使用 锂聚合物单节电池连接 直流/直流3V IC。

    如果我从 LDO 更改为  直流/直流转换、  那么发送 电流会降低多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    既然您没有使用电池、为什么不使用 BQ25015? 充电器和直流/直流转换器。
    源电压和 IC 电压之间的电压差越大、您节省的电流就越多(由于使用 DCDC)。 为了实现最低电流消耗、我建议在 IC 上使用2.2V 电压。

    否则、您将在我之前的帖子中的链接中找到其他 DCDC。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生


    谢谢你


    我不需要充电器功能我只需要 DCDC


    我想驱动 dc3v。

    因此、我必须仅查找用于降低电流的3V DCDC IC。

    您能否为 CC8520电路推荐仅直流/直流3V 降压 IC?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R.M

    我想使用 TPS6273x 来降低 电流。

    众所周知、锂离子电池 电压 范围为3.3V ~ 4.2V、但 TPS6273x 输入范围为 2.2V~3.9V

    无法将 TPS6273x 用于锂离子电池应用?

    如果我向 TPS6273x 芯片提供4.2V 电压,这是否会成为关键问题 ??

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们仅使用 BQ25015尝试了 CC85xx。
    有关电源管理和 TPS6273x 的问题、请将您的问题发布在电源管理论坛上、然后专家将为您提供帮助。

    此致、
    R.M.