Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H, DLP-7970ABP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430CL330H 主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP
您好!
我有 RF430CL330H Booster Pack 和 DLP-7970ABP NFC 读取器。 我在论坛上做了大量研究、从我可以看到 DLP-7970ABP 开箱即用时的最大输出电流约为2mA。
我尝试在 RF430CL330H 2二极管收集电路上获得7mA 电流。 我观看了此视频 www.youtube.com/watch 、其中 TI 工程师使用经过调优的天线从 DLP-7970ABP 获得了更多信息。 我的理解是、我需要增加读取器的 Q 因子。 该读取器附带10个现成的插件、我希望使其尽可能高、以实现最大能量收集。 是否有任何相关文档?
您能否向我推荐如何调节此天线以输出最大功率? 我能否使用 DLP-7970ABP 内置天线并仅调优匹配电路? 我没有这些设计的参数、在这个论坛上找不到。