This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CLI 程序失败- Windows 命令模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/782511/launchxl-cc2650-cli-program-fail---windows-command-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

 当我们 在 Windows 命令模式。下通过 CLI 对 cc2650进行编程时、经常会遇到程序失败

从图中,我们发现有时不执行启动闪存擦除,有时重置目标,无响应。

可以帮帮我吗? 我们需要这样做来制造我们的产品、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该工具是 ti CC2650 LaunchPad。 我们使用 launchpad 的 xds110对 cc2650 MCU 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否测试闪存编程器2的最新版本?

    使用程序时,图片是否显示完整的日志? 程序是否刚刚挂起、因为两个"黑色"窗口似乎显示出来了?

    此外,可以在窗口或类似窗口中使用修边工具,而不是拍摄屏幕的照片,因为这样做更容易阅读。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们现在使用 SmartRF_Flash_Programmer-2-1.7.5。 最新版本是什么?

    在哪里可以下载最新版本的闪存编程器2?

    图片几乎显示了完整的日志,当我们尝试多次使用程序(可能是1-20)时,程序就会挂起,因为两个“黑色”窗口似乎显示了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../FLASH-PROGRAMR