This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978EVM:是可编程的评估套件

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/781546/rf430f5978evm-is-the-evaluation-kit-programmable

器件型号:RF430F5978EVM
主题中讨论的其他器件: MRD2EVM

您好!

有关评估套件的几个问题:

  1. 仅 RF430F5978EVM PCB 的尺寸是多少?
  2. ½使用评估套件将低频检测降低到4 μ A 仪表的功率级别吗?
  3. 如果不使用 Windows PC、是否可以使用 Raspberry PI 等的 API 来控制 MRD2EVM 和 AP434R01?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    不带天线的 EVM PCB 板为66 x 31mm (天线 PCB 为25 x 31mm)。

    要将 LF 检测降低到0.5m、应通过更改天线的尺寸来实现。 如果有方法对灵敏度水平进行编程、我必须进行检查。

    MRD2用户指南中对 MRD2的通信协议进行了全面介绍。
    我们不提供 API、但接口只是一个 COM 端口、您也可以使用 Raspberry PI 通过自己的软件来控制读取器。
    MRD2读取器提供两个接口、一个是通过 USB 的虚拟 COM 端口、另一个是具有 TTL 电平的串行端口。

    AP434R01还使用虚拟 COM 端口、但只有 PC 演示软件可用。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried。 这回答了我的问题。