This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:ISO/15693库存

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/780104/trf7960a-iso-15693-inventory

器件型号:TRF7960A

TI 支持团队

您能否告知我们为什么 TRF7960A 模块的库存序列出错?

请查看随附的两个案例、OK 和 NG。
关于 TX 的 IRQ 检查、我们看到对于 NG 情况为0x60、而对于 OK 情况为0x80 (RX 完成)。

我们无法完成 NG 案例的库存流程(错误)。

您能否向我们推荐我们应该调查哪些内容来定义硬件或序列的故障原因?

此致、

不适用

e2e.ti.com/.../ISO15693_5F00_data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否解释一下 OK 和 NG 案例之间的区别。
    不同的软件、不同的硬件还是缺陷的硬件?

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、

    感谢您的回答。

    请参阅并比较随附的逻辑数据、因为我们使用了 Saleae。

    我们为两个读取器使用相同的软件和相同的硬件。

    我们想知道我们未能使用 NG 装置获取 UID 的原因。

    我们的客户怀疑 NG 的 TRF7960A 有缺陷。

    此致、

    不适用

    e2e.ti.com/.../ISO15693_5F00_NG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki、

    如果我理解正确、我们将讨论单个器件故障。
    在这种情况下、我同意这可能是一个有缺陷的器件。
    请将其发送给进行分析。

    此致、
    Helfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、

    我们从客户那里获得了一些新信息。
    请在我们提取要点时查看随附的文件。
    我们反复(持续)操作读取器、并且它可以正常工作(请参阅逻辑数据、确定)。
    5个月后、操作突然停止。 当时的逻辑数据是 NG 的一个。

    NG 数据的一个显著事实是我们无法接收到0x80 (TX 端)和
    我们可以看到具有一定延迟的0x60 (RX 端)。

    如果我们关闭电源然后再次打开(POR)、它也会显示一段时间的正常操作、但也会显示相同的错误
    再次发生。

    您能告诉我为什么会出现这样的 evene2e.ti.com/.../E2E_5F00_EXTRACT.xlsxt 吗?
    我们使用并行 I/F 我们还应该 调查 MCU 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想再次询问我们是否讨论单个器件故障。

    请将器件安装在工作板上以排除 MCU 问题、并检查问题是否随器件一起发生。
    如果仍有问题、我建议将器件发送给 TI 以供进一步调查。

    此致、
    Helfried