This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:与新 TRF7970A + MSP-EXP430G2ET 捆绑包的交互问题

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/780376/rf430frl152hevm-problems-interacting-with-the-new-trf7970a-msp-exp430g2et-bundle

器件型号:RF430FRL152HEVM

大家好、

正如标题中所写的那样、在使 RF430与新的推荐捆绑包一起工作时、我遇到了一些问题。

我刚开始使用平台进行开发、因此问题可能只是由于旧平台/捆绑包之间的混淆而引起的。

一方面、我能够使用建议的 GUI 接收数据、但光强度和温度始终保持恒定、甚至是如此

如果我用我的手盖住光传感器...恐怕有问题。

其次、我希望能够读取 FRAM 存储器的特定块(我之前曾写过)、但据我所知、为此、我需要使用"测试"应用程序  

我只能找到旧的 TRF7970AEVM 模块、它不再销售。 我尝试过如何下载测试应用程序并使用我购买的捆绑包运行它、

但应用程序会持续崩溃。

您是否有任何关于如何继续的线索? 我需要检查我在标签上写入的内容是否被应用程序正确读取。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    您是否使用了常见问题解答指南第1.4节中列出的固件: www.ti.com/.../sloa247
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我终于能够让示例代码用于温度和光线。  

    我不知道它为什么以前不工作(老实说,我不知道它为什么现在工作… :))但至少我现在有一个起点。

    关于我的第二个问题(读取一个特定的存储器块)、您有没有任何建议或示例可供我使用?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    如果您可以将 COM 端口连接到 COM4或更低的位置、您可以将旧 GUI 与 BoosterPack 一起使用、我认为这实际上是可行的。

    如果不是、您可以使用我们的通用 RFID 读取器等工具来执行此操作、请参阅此帖子- e2e.ti.com/.../493678