This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:Interferência Eletromagnetica

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, UCC27424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/778478/tms3705-interferencia-eletromagnetica

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: UCC27424-Q1

材料明细表直径

Estou usando o TMS3705 com o  amplificador UCC27424-Q1 consigo um range de asuradamente 25 cm、porem sito trabalesta com leitores próximos que causando perda de range creio pelas interferências eletromagneticas como Posso reduzir estas interferências。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinicius:

    遗憾的是、我们的团队成员都不会说这种语言、在使用 Google Translate 时、我看到了总体情况、但无法理解您的问题。 您能否尝试使用英文发帖、以阐明您寻求什么帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好

    Ralph Jacobi

    我将 CI TMS3705与放大器 UCC27424-Q1搭配使用、这样我的范围大约为25cm、但我需要使用附近的几个读取器(30cm 至50cm)、这会导致范围丢失。
    我相信是由电磁干扰引起的。
    如何减少这些干扰?
    如何调谐到阅读器?

    此致、

    Vinicius Magalhães
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinicius:

    我已经将您的问题转交给了一位专家、但他没有时间对此进行研究、我想下周我们可能会提供更多详细信息、然后我会尝试与他进行跟进。