This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430-TMPSNS-EVM 的编程

Guru**** 2567285 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/778428/rf430frl152h-the-programming-of-the-rf430-tmpsns-evm

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我购买 RF430-TMPSNS-EVM、EXP7970ABP 和 EXP430g2ET。 首先 、RF430-TMPSNS-EVM 和 EXP7970ABP 之间的距离约为5cm。 但是、我的项目是将距离扩大到1m。 因此、我想对 RF430TMPSNSEVM 进行编程并连接额外的电源。 现在、第一个问题是、当我想要对器件进行编程时、需要连接哪个引脚? 第二个问题是、在对其进行编程时、我应该需要一个调试工具吗?  

   

最后一个问题是该标签是否具有半无源功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zihong、

    NFC 技术不适合1m、我们的 RF430FRL152H 不适用于该范围。 有一些应用可以使用 NFC 实现1m 的电流、但它们需要大型硬件设置和大量功率。 实际上、在非常优化的设置中、设计不能在超过10-15 cm 的范围内使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    是的、我理解。 但是、通过使用 ISO15693协议、最大距离约为1米。
    那么、我还有一个问题是、在对它进行编程时、我需要连接哪个端口。 我应该购买调试器器件吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zihong、

    该补丁并非真正设计用于调试、但如果您需要连接到它进行调试、那么您需要所有 JTAG 线路的电平转换器、并且您需要从 TP15开始连接到6个引脚、然后再转到 TP3再连接到您的编程器、这将是一个 MSP-FET。

    我建议在 RF430FRL152HEVM 上完成所有调试、然后使用 RF430FRL152HEVM GUI 中的无线编程功能对 RF430-TMPSNS-EVM 补丁进行编程、而不是尝试将编程器连接到该补丁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我尝试通过无线方式对标签进行编程。 但是、GUI 无法写入器件和从器件读取。 我不知道如何重置标签。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zihong、

    这就是为什么我说过我们建议使用 RF430FRL152HEVM 完成所有调试的原因... 您可能会超驰 ISR 矢量表、除非正确重新编程、否则该芯片无法再通过射频工作。 您必须尝试使用我之前介绍的方法将调试器连接到它。

    请省去您自己的大量麻烦并为您的开发获取 RF430FRL152HEVM、您将不会遇到此类问题。