This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:用于接入点和连接设备的 Wiress API

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/778474/linux-wl1835modcom8b-wiress-apis-for-accespoint-and-connected-devices

器件型号:WL1835MODCOM8B

工具/软件:Linux

您好!

我将 Jacinto 与 WL1835com8模块搭配使用。 为了在接入点运行它、我使用您提供的脚本、即 ap_start.sh 和 ap_stop.sh。 是否 为接入点连接和检查连接的器件提供了任何 API。  

谢谢、

Deepthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    以下命令将显示连接到 AP 的站点
    iw dev wlan1电台转储

    Saurabh