This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7961:TRF7961

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/778433/trf7961-trf7961

器件型号:TRF7961
主题中讨论的其他器件:TRF7960

您好!

我正在尝试使 TRF7961 正常工作、但它似乎没有正确写入寄存器-当我在写入后执行读取操作时、更改不会显示(返回默认值、而不是我写入的值)。

我已经使用逻辑分析仪进行了查看、信号看起来很好:

寄存器写入(尝试向寄存器0x00 (控制)写入0x80 (睡眠)):

(笑声) 随后的寄存器读取(读取寄存器0x00 -返回默认值0x01):

硬件设置是基于 SPI 模式下 TRF7690应用原理图的定制电路板、连接到外部微控制器。 天线(磁线线圈)可能不会真正经过调优、尽管这不会影响寄存器读取/写入、对吧?   当 EN 为高电平~60kHz 且 EN 为低电平时、SYS_CLK 引脚也以13.56MHz 外部振荡器运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    乍一看、您所做的事情看起来很好。 正确的天线与通信接口无关。

    您能否在以下文档中检查您是否可以找到其他信息:

    www.ti.com/.../sloa140b.pdf

    "将 SPI 接口与 TRF7960配合使用"

    或在常见问题解答中:

    www.ti.com/.../sloa248a.pdf

    此致、
    Helfried