请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 您好!
我们打算在其中一个设计中使用 CC2652RB (BAW 版本)。 根据数据表、VDDS 工作电压范围为 1.8V 至3.8V
由于电源电压限制(电源优化) 、我们希望在1.8V 电压下运行。 在1.8V 电压下工作会影响射频性能/范围?
如果是、我们可以在2到2.5V 之间提供 VDDS 吗?
谢谢、
Raghu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Alexis 的快速响应!
请注意、如果 CC2652RB 的工作电压为1.8V、则射频性能不符合预期。 您能否提供更多详细信息、如
工作电压为1.8V 、射频范围 以 dBm 为单位
工作电压2V 、射频范围 以 dBm 为单位
工作电压为2.5V 、射频范围 为 dBm
工作电压3.0V 、射频范围 以 dBm 为单位
工作电压3.3V 、射频范围 以 dBm 为单位
提前感谢、
-Raghu