This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:澄清了额定电压。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/882952/cc2652rb-opreating-voltage-clarification

器件型号:CC2652RB

您好!

我们打算在其中一个设计中使用 CC2652RB (BAW 版本)。 根据数据表、VDDS 工作电压范围为 1.8V 至3.8V

由于电源电压限制(电源优化) 、我们希望在1.8V 电压下运行。 在1.8V 电压下工作会影响射频性能/范围?

如果是、我们可以在2到2.5V 之间提供 VDDS 吗?

谢谢、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghunath、

    如果可能、我建议您使用至少2-2.5V 的电压。 任何低于该值的器件都会将 输出功率限制在12dB 以下、因此范围更小。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alexis 的快速响应!

    请注意、如果 CC2652RB 的工作电压为1.8V、则射频性能不符合预期。 您能否提供更多详细信息、如

    工作电压为1.8V 、射频范围 以 dBm 为单位  

    工作电压2V 、射频范围 以 dBm 为单位  

    工作电压为2.5V 、射频范围 为 dBm  

    工作电压3.0V 、射频范围 以 dBm 为单位  

    工作电压3.3V 、射频范围 以 dBm 为单位  

    提前感谢、

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    实际上、高于1.95V 的任何电压都将按预期工作、这意味着您可能会获得高于12dBm 的功率。

    谢谢、

    Alexis