This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:ISO14443A-3 &放大器;-4

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/879081/trf7970a-iso14443a-3--4

器件型号:TRF7970A

您好!

我目前正在查看 http://www.ti.com/lit/zip/sloc297 、作为 TRF7970A ISO14443A-3和-4工艺的参考。 这是最新的稳定代码吗?

在与 Android NFC 通信时、这似乎会给我造成一些问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilmer、

    该代码未经过 NFC 标准测试、它意味着简单的 RFID 读取器、而 NDEF 功能充其量只是基本的。 不过、SLOA227直接根据 NFC 标准进行了测试、但其复杂度明显更高: http://www.ti.com/lit/pdf/SLOA227

    SLOC297的一个缺点 是跨命令跟踪 g_BClockNumberBit、这是您需要处理的一部分。 如果您发送了错误的消息、则会导致问题。 这可能是您遇到的最常见问题。 代码也不是用来处理任何内容、而是完美的数据交换、如果出现任何问题、它将在那里停止。 SLOC297中未实现恢复/重试/错误处理。 它也不处理等待延时请求。

    我要重申的是、我们花费了大量时间开发 SLOA227。 您正在考虑一个漫长的过程(我知道我很容易花了超过100个小时来确保与 Android 设备的互操作性、而且我不是唯一一个处理代码的人)、以便使所有 Android 设备之间的一切工作都顺利进行。 这不是一个微不足道的过程、您实际上此时还需要参考 NFC 论坛的官方文档、因为仅 ISO 文档就不会包含足够了解如何实施这些文档的所有更详细的细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地将 SLOA227 NFC 堆栈集成到了我的系统中。 它适用于 Android NFC 和 DESFire。 非常感谢您提供的所有帮助。