This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2586615 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/882580/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF430CL330H

我们目前正在使用 TI TRF7970ARHB、并已在设计中指定其满足 NFC 要求。  

‘说明书未专门讨论对“触控对”功能的支持。

它确实声明(营销)此部件的应用程序用于安全配对(BT、WiFi、…)。

我们的应用由电池供电、功耗始终是一个问题。  我们不希望长期启用无线电(仅在必要时)。  NFC 将用于实现 BT 的触摸对配对、读取机器标签仅用于配置目的。  因此、我们希望它在大多数时间都作为标签运行(无线电关闭)。  NFC 读取器会向器件写入数据、这将导致处理器执行操作(启动 BT 配对操作、将 NFC 配置为对等功能或将 NFC 配置为读取/写入功能)。

在哪里可以获得有关"触摸配对"操作的更多信息?

触摸以配对是否始终需要启用对讲机?

此器件是否可以置于低功耗状态、并在读取器接触时驱动唤醒?

这是适合应用的器件吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [报价用户="Mike Evans1"]这是应用程序的正确部件吗?

    如果您只想使用标签模式、而不想使用读取器模式、那么这不是正确的部分、我可以提出另一个建议。 请对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph -

    本产品需要作为读卡器运行、并执行"分接头对"操作。

    我正在查找有关轻触以配对过程、是否必须打开对讲机才能执行此任务以及这是否是执行上述两种操作的正确组件的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    数据表中提到的配对操作在一定程度上更注重器件作为读取器。 它当然也可以用作标签、但它并未进行优化、因为您需要在 RF 接收器开启的情况下运行、并且需要从 IC 汲取9-10.5mA 电流(取决于3V 与5V 工作模式)。

    无线电的传输部分不会打开、而是电流消耗较重的地方。

    我们没有替代器件、因此如果9-10.5mA 电流消耗过大、您可能需要研究其他解决方案。 我们的 NFC 产品系列不注重您所需的功能。 我们通常的"轻触以配对"器件是 RF430CL330H 应答器、但它不能用作读取器、也不能满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph -

    IC 由3.3V 电源供电。

    标签模式

    我想这将是我们将在其中运行的默认模式。  NFC IC 将配置为 读/写器并处于断电状态(EN=0、EN=0)、消耗的电流典型值为0.5uA。

    我们将希望 NFC IC 在激活后(即检测到足够的射频级别(可选)时)作为无源目标方(6.1.3和6.1.3.2)运行。  除非我们获得 成为读取器的命令、否则我们将保持此状态。  即使这样、我们也会执行此短操作、然后默认返回断电状态并作为目标运行。

    我认为这是一种在不消耗过多(持续)功耗的情况下满足我们要求的潜在方法。  这是一个问题、因为我们使用电池供电。  

    仅当器件作为目标方进行激活时、才会出现电离1 (不带天线驱动器电流的电源电流典型值为10.5mA、最大值为14mA)模式。  对吧?

    请查看我的上述分析并提供反馈。

    谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提出这一点、在我试图在周末尝试获取一些信息时、我忽略了(忘记了)射频测量系统在断电模式下的工作方式-我更关注需要开启的接收器、但这仅用于数据。

    当您需要接收数据时、您对 Ion1电流的看法是正确的、您可以在等待射频场出现时保持低功耗模式。

    您是否评估了您的电池容量与读取标签所需的电量之间的关系? 在读取过程中、射频场需要持续打开。 不确定将读取多少数据、您将使用哪种标签技术、或者您尝试使用应用程序的该部分实现哪种读取范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 确认我对 NFC 功能和操作的理解。

    NFC 操作将是非常非常... 小型用例。  它仅用于启用 BT 或读取标签以自动配置 Mote 处理器、该处理器是每年一次到三年的类型事件(更换事件)。  是的、我已经考虑了电池容量。  启用 BT 的频率最多为每月一次、但即使如此、它也是无源目标器件、持续电流消耗极低。

    谢谢。