This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 读写器模式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/881904/trf7970a-trf7970a-reader-writer-mode

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

您好!

在读取器写入器模式下 、TRF7970A 可以读取或写入的最大字节数是多少? 或者、它取决于传感器的 RFID 线圈。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    从器件的角度来看、不可以、只要您处理 FIFO、就可以发送任意数量的字节。

    不过、不同的标签协议会限制数据传输、通常在一个事务中写入的字节数不会超过255个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    您能告诉我传感器所附标签的内存存储吗?

    是否只允许购买与传感器相连的标签? 如果可能、请提供链接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    传感器? 您是指 DLP-7970ABP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    是的、我将讨论  "DLP-7970ABP"。 我在  "DLP-7970ABP"封装中找到了此标签。

    请告诉我该标签的存储器吗?

    是否只允许购买与传感器相连的标签? 如果可能、请提供链接。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    它是256或2048位。 取决于它是 Pro 应答器还是 Plus 应答器。

    我们不再销售这些嵌体、但可以联系 SAG 或 Smarttrac 等第三方获取类似大小的嵌体。