This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:在2.5 VCC 时传输不工作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/880891/rf430cl331h-transmission-not-working-at-2-5-vcc

器件型号:RF430CL331H

尊敬的社区

我使用 RF430CL331H 作为 NFC-Tag。 PCB 由射频场通过能量收集供电。 电源电压稳定在2.57V,但是,当我发送一个 SELECT NDEF-Application 或 SELECT NDEF-File 命令时,我不会得到答案。

如果我添加2.8V 的外部电源、该器件将按预期工作。
我始终可以通过 I2C 连接应答器,因此它不处于复位状态或类似状态。

根据数据表(slase18a)、如果 RF 场存在、RF430CL331H 应该在2.5V 电源电压下工作、对吧?

有人是否遇到过类似的问题,可以告诉我,我做了什么错?

提前感谢。

此致、

洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loris、

    电压只是此处公式的一半。 还需要一定的电流。 您提供的说明听起来像是一个典型的情况、即传输的总功率不足。

    解决此问题的一种方法是发出等待延时、以允许射频场提供更多功率。

    另一种方法是减少读取器的数量、增加读取器的输出功率、或者使读取器与标签天线尺寸更好地匹配。

    还请记住、主机 MCU 还需要能够在这些规格下运行、并且会产生一些电流消耗。 在响应这些数据包时、主机 MCU 具有很大的作用、因此您可能会看到比预期的功耗更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的反馈。

    没错、问题确实在于传输功率太低。 我在禁用能量收集并连接2.5V 电源的情况下进行了相同的测试、测试成功了!

    那么、现在我必须检查天线设计...

    感谢您的快速而精确的反馈!

    此致、

    洛里斯