This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:提供3V3但将控制0x00寄存器设置为预期5V 的影响?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/880623/trf7960a-effect-of-providing-3v3-but-setting-control-0x00-register-to-expect-5v

器件型号:TRF7960A

如果您将控制0x00寄存器设置为预期5V 电源输入但实际仅提供3.3V 电压、会发生什么情况? 这是否会以牺牲高电流消耗为代价额外产生几 dBm 的 TX 功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    无论如何都不建议这样做、因为器件会尝试将 VDD_RF 驱动到超出规格的水平以实现3.3V 运行。 理论上、大多数器件都将处理该问题、但如果您将该行为外推超过数百个器件、则会因器件配置错误而违反规范而出现故障。