This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:错误消息:请在使用此功能之前打开串行端口

Guru**** 2563590 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, DLP-7970ABP, RF430FRL152H, TRF7970A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/879141/rf430frl152hevm-error-message-please-open-serial-port-before-using-this-feature

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETDLP-7970ABPRF430FRL152HTRF7970AMSP-FET

您好!

我正在尝试在 RF430FRL152HEVM 上使用演示模式。

RF430FRL152HEVM GUI 显示了错误消息"Please open serial port before using this feature"。 GUI 显示已连接到 TRF7970EVM。 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢
Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    如果您在执行演示模式、则需要一个读取器设备来通过射频读取测量值。

    有关所需的其他硬件、请参阅常见问题解答的第1.3节: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢你的答复。

    我正在使用 DLP Designs DLP-RFID2读取器、这相当于 TRF7970EVM、我是否仍然需要使用  DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件、而不仅仅是读取器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我不知道 DLP-RFID2是否可与我们的 RF430FRL152HEVM GUI 配合使用。 确实、基础固件是相同的、但我们从未尝试过查看该模块是否可以正常工作。 如果可以通过握手来开始与 GUI 进行通信、则可以正常工作、但这不是我们已经测试或尝试支持的内容。

    您可以尝试在连接后连接到'TRF7970AEVM'、但我不确定 GUI 是否会看到它、因为它可能会查找 EVM 的 FTDI 枚举。 在这种情况下、我建议手动选择 COM 端口。 但是、如果它们不起作用、它可能会寻找特定的 USB VID/PID 组合、而 DLP-RFID2将无法提供该组合。

    这就是我能提供的所有内容... 希望它能与其中一个配合使用。 否则、您需要获取与 DLP-RFID2工作原理有很大不同的 BoosterPack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我将使用 Booster Pack 进行尝试。

    我还有几个问题

    我正在尝试修改现有 的 RF430FRL152HEVM 、以便将其与一个2端模拟电位传感器(传感器在没有任何输入电源的情况下生成电压)连接到 ADC0引脚。 将其连接到芯片、将正极端子直接连接到芯片的引脚13 (即 ADC0和负极接地或采用其他一些配置)的最佳方式可能是什么。

    以及引脚13的可接受输入电压和电流范围。 如果输入电压为负、ADC0是否可以保存数据?

    是否需要将基准电阻器连接到 ADC1、即使在使用内部温度传感器时也是如此。

    4.如果要对数据记录应用程序执行例行步骤,建议使用哪种软件工具?

    谢谢你

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    [引用 user="Bob63"]1. 我正在尝试修改现有 的 RF430FRL152HEVM 、以将其与一个2端模拟电位计传感器(传感器在没有任何输入电源的情况下生成电压)连接到 ADC0引脚。 将其连接到芯片、将正极端子直接连接到芯片的引脚13 (即 ADC0和负极接地或在其他配置中)的最佳方式可能是什么。

    我不熟悉这种传感器、但我看不到您的实现有什么问题... 希望传感器数据表能够帮助您更清楚地了解正确的连接。 不幸的是、这是我第一次听说过这样的传感器。

    [引用 user="Bob63"]2.引脚13的输入电压和电流的可接受范围是多少。 如果输入电压为负、ADC0是否可以保存数据?
    [/报价]

    请参阅器件常见问题解答 的第2.8节:http://www.ti.com/lit/an/sloa247c/sloa247c.pdf

    [引用 USER="Bob63"] 3..即使在使用内部温度传感器时也需要将一个基准电阻器连接到 ADC1。[/quot]

    基准电阻器仅用于热敏电阻应用

    [引用 user="Bob63"]4. 如果我要对数据记录应用程序执行例行步骤、建议使用哪种软件工具?

    对于初始评估、您可以尝试使用 RF430FRL152HEVM GUI。 对于终端解决方案的开发、我没有任何建议、软件工具不是我们的专业领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    如本文档中所述、要将 DLP-7970ABP Booster Pack 与 MSP-EXP430G2ET 一起使用、我想知道 LaunchPad 是用于对 Booster Pack 进行编程、还是用于对 RF430FRL152HEVM 上的固件进行重新编程和更新。

     RF430FRL152H、只是 IC 上预编程了固件。 如果没有预加载、或者可以使用 Booster Pack 和 LaunchPad 来完成、我是否需要任何其他硬件对其进行编程?

    同时、我正在等待我的 Booster Pack 和 launchpad 订单送达、以便我可以评估 EVM。  

    谢谢你  

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    它用于驱动 BoosterPack。 TRF7970A 需要一个主机 MCU 来始终对其进行控制。

    RF430FRL152H 具有运行在其上的 ROM 固件、可通过使用 GUI 的虚拟寄存器进行控制、从而使用 SD14 ADC 进行测量。 如果您想使用定制软件对其进行编程以使用 I2C、启用 NFC 消息等、那么您需要一个 MSP-FET 来对器件进行编程。 对于生产、您可以进行无线编程、但我不建议依赖无线编程来进行开发、因为如果您对存储器位置等不谨慎、则很容易意外地禁用射频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 的快速响应。

    因此、在需要上传自定义固件之前、基本上不需要 MSP-FET、GUI 有助于实现 IC 的最大配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 得益于 ROM 传感器堆栈、您可以通过 GUI 对 SD14进行大量配置。 它通常会改变处理射频数据的方式、添加 I2C 传感器或使用需要定制固件的 GPIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph。