主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP
您好!
我只是想知道是否可以使用 TRF7970A 与 Android 手机通信?
我只是尝试发送 ISO7816 Select File 命令、但 TRF 没有从电话中获取响应。
我为此编写了一个应用程序、并使用不同的 NFC 控制器/天线进行了测试、它可以完美地与4台不同的 Android 手机配合使用。
是否需要为此配置特定的寄存器、因为我开发的系统用于与 DESFire 卡(工作正常)进行通信、并且我已相应地配置 TRF 寄存器?
谢谢你