This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:适用于 TRF7960EVM 的兼容光绘文件

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/878046/trf7960a-compatible-gerbers-for-trf7960evm

器件型号:TRF7960A

您好!

我们非常高兴在您提供的参考设计的基础上、在 RFID 读取器首次投入+10k 生产后、我们从客户那里获得了出色的反馈。

如今、我们对再次制造感到兴奋。 遗憾的是、截止日期即将到来、我们刚刚意识到我们丢失了所有光绘文件、我们无法使用 KiCad 正确打开您提供的光绘文件。

我们知道、由于机械限制、我们需要复制以前的产品、因此有一些新的更新设计。

我们是否有机会获得 项目的源文件、以便我们可以处理该项目并达到 MP 截止日期?

提前感谢 、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ale、

    我们无法为项目提供源文件。 我们将提供的配套资料的范围位于 TI 设计页面本身。