This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:与 P/N RF37S114HTFJB 兼容

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/877283/mrd2evm-compatibility-with-p-n-rf37s114htfjb

器件型号:MRD2EVM

大家好、

我们的客户希望确认 MRD2EVM 是否能够读取应答器 P/N RF37S114HTFJB。


此致、

卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    MRD2EVM 是低频(134.2kHz)微型读取器评估套件、无法读取 RF37S114HTFJB、后者是一款高频(13.56MHz)应答器器件。

    此致、

    Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    否、MRD2EVM 的工作频率为134kHz

     RF37S114HTFJB 运行在13.56MHz 上

    您需要阅读 本文档中讨论的 EVM 之一来阅读 RF37S114HTFJB: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa246

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uli 和 Ralph、

    感谢您的回复。 我将通知客户。


    此致、

    卡尔·拉米雷斯