This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970卡仿真 RF 范围问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1194165/trf7970a-trf7970-card-emulation-rf-range-issue

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPDLP-7970ABP

大家好、
我想通过 NFC 卡仿真将数据共享到手机。 硬件描述如下。 不同的手机效果太不同了。 尤其是 iPhone、传感特别困难。 如果归纳的效果太不同、用户将难以使用。 我的问题是:

模块的天线主要用于支持读取模式。 它是否会影响卡仿真功能的性能?
2.是否可以提供任何与天线硬件相关的参考? 希望增强卡仿真功能的感应范围。
在 TRF7970卡仿真模式下、它的感应距离是否可以与物理标签的距离相同或相似? 以14443A 为例、它可以在3-5 cm 的距离进行读写。 目前、手机与模块之间的距离小于1厘米、无法成功读取和写入。

以上问题比较麻烦、谢谢。

此致、

硬件
Launch Pad:MSP-EXP430F5529LP
NFC 模块:DLP-7970ABP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:感谢您对我们产品的提问和关注。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们的现有文档和配套资料。 TI 没有计划停止生产或将器件置于“不推荐用于新设计”状态,因此我们真正觉得有关这些器件的大多数问题都可以通过查看现有配套资料和以前提出的问题来回答。 请随意继续使用此器件、因为您认为它适合您的应用。 要获得支持,请查看主题页面右下角的“相似主题”部分。 此外,请查阅 TRF7970A 产品网页“技术文档”部分的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您也可以使用所选的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信这将有助于解决您的问题。