This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:最大限度地降低功耗

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/935879/trf7970a-minimizing-power-consumption

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

客户的设计具有用于 MCU 和 TRF7970的相同电源(VCC = 3.0V)。  这是一种电池供电设计、旨在尽可能降低功耗。  在读取器/写入器模式下使用 TRF7970并与运行于异步模式下的 ADS131A04共享 SPI 总线、从而将 ADC 配置为采样和2KHz、并仅等待 DRDY 转换为低电平即可开始读取其中的数据。   

 

  1. 目前,我将10k 上拉电阻连接到 ASK/OOK 引脚,将其置于 OOK 模式,因为它始终希望处于此模式,而没有 GPIO 来控制它。  是否应在不使用上拉电阻的情况下将其直接连接到 VCC?  还是将电阻值增加到47k?  如果需要上拉、可以使用多高的电阻器?  具有该上拉电阻是否会增加静态电流?
  2. 还将10k 下拉电阻连接到 MOD 引脚。  上述问题相同、可以直接接地、等等
  3. 当前将三态缓冲器的输入连接到 I/O_6/MISO 引脚、并将低电平有效的该缓冲器的使能端连接到 I/O4/SPI_SS。   这可以在 SS 为高电平时对 MISO 线路上的任何活动进行三态处理、因为 SPI 总线是共享的。  您是否预见到使用此技术时会出现任何问题或疑虑?
  4. 目前、设置 EN1=EN2=0可实现最低可能功耗。  为了实现这一点、或者通过简单地设置这些设置、是否还有其他需要考虑的问题?这就是底线?
  5. 与 TRF7970的通信似乎是由状态机驱动的。  在与 TRF7970通信时、是否有任何关于最大限度地减少主机 CPU 使用率的提示或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    有关降低 TRF7970A 功耗的问题、我的答案如下:

    更改为1。) 由于在数据表中未指定该引脚的输入电阻/电流、因此我进行了测量、并在连接时显示0.33uA

    ASK/OOK 引脚与10k 连接至 VDDIO。   不建议直接连接到 VDDIO。

    至2.)   MOD 引脚上的电平默认为"0"、 因此额外的10k 下拉电阻器正常。 对电流消耗没有影响。

    至3.) 对我来说是正确的、但必须在电路中验证。

    至4.) 设置 EN1/EN2 = 0是实现最低功耗的正确方法。

    至5.)  这方面没有什么可知的。

    如需了解更多相关信息 、请参阅以下应用报告《在断电模式期间最大限度减少 TRF79x 电流使用》:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa205 

    此致、

    Helfried