This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-WIFI-NLCP:是否仍要通过校准器命令识别 WL1831与 WL1833?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/935234/wilink8-wifi-nlcp-is-anyway-to-identify-wl1831-vs-wl1833-by-calibrator-command

器件型号:WILINK8-WIFI-NLCP
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL1833

您好!

是否有任何方法 读取特殊寄存器(使用 校准器+ wl18xx_plt phy_reg_read) …μ A) 识别芯片功能(例如 WL1831和 WL1833),或者是否在天线上安装了可识别一个模块与另一个模块的任何组件?

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定是否有寄存器可被读取以确定正在使用哪个模块。  

    WL1833模块支持频带。 您还可以从安装的天线检查天线是否支持5GHz 频段。  

    此致、  

    Sudharshan K N