This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL154H:RF430FRL154H 是否需要电容器?

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL154H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/934019/rf430frl154h-required-capacitors-for-rf430frl154h

器件型号:RF430FRL154H

我在一个非常紧凑的设计中使用 RF430FRL154H、并且我希望使用的电容器比数据表中应用电路中的电容器更少。  它显示了 VDDSW、VDD、VDDH、VDDB、VDD2X SVSS、 以及 CP1和 CP2上的反激电容器。  我仅使用芯片外部的 VDDH 电源。  我应该安装哪些电容器、哪些是可选的?

我的应用似乎并不需要 VDD、VDDSW、VDDB、VDD2X 和 SVSS 电容。  但是、我注意到、当我从 VDDSW/VDDB 移除电容器时、标签停止响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要明确的是、VDDSW、VDDB、VDD2X、SVSS、 和 VDDD 在我的电路中的其他任何位置都不使用。  我不清楚其中哪些需要去耦以便 IC 正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    有关所需组件的详细信息、请参阅常见问题解答的第2.3节: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    如果您不使用 ADC、则可以省略 SVSS 电容器。 如果不使用电池、我认为 VDDB 电容应该可以省略、但如果使用、则不能省略。 听起来您只是在使用射频功率。

    器件运行需要 VDD2X。 VDDD 用于器件中的数字逻辑、因此您需要该逻辑。

    我不能完全确定 VDDSW 电容器为什么会影响这一点、因为我看到我不会预料到这种情况。 但是、如果您缺少 VDD2X 等其他电容器、这可以解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  当我开始使用此 IC 时、常见问题解答还不存在、因此我不想查找。  这可以很好地回答这个问题。