This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:SDM 传输问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/929562/trf7970a-sdm-transmission-issue

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP430F2370

您好!

我们将 sloa214应用代码用作 MSP430F2370 TRF7970A 板的基础代码、就 GPIO 分配而言、我们的板与 TRF7970A EVM 类似。

如果是 Auth1中的 SDM trasmission、则 MSP430F2370应发送4个字节。

0x60、0x04、CRC_1、CRC_2  

因此、它应该低于二进制形式、前2个字节具有奇偶校验位

000001101 001000000

但是、当逻辑分析仪上的 RFID 卡身份验证失败时、我们将观察到以下数据。 它正向右移动。   
0000001101 001000000

有关 更多详细信息、请参阅附加的波形或打开附加的 Logicport 会话(可在 www.pctestinstruments.com/downloads.htm 中查看)。

在同一电路板上、一些时间卡可以在更小的范围内完美工作。 可能的原因是什么。  e2e.ti.com/.../LogicPort_5F00_MSP430F2370_5F00_TRF7970A.rar

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    这不是我们以前看到的行为。 这是否仅发生在一个装置上? 此时您测试了多少个器件? 您能给出通过数还是失败数吗?

    此外、如果您可以提供器件的站点和批次代码信息、我们可以查看您收到的材料的历史记录。 您可以发送显示标记的器件屏幕截图或记录7位数信息、请参阅以下内容了解相关信息: https://www.ti.com/lit/pdf/sloz011

    此外、为了更好地了解您的系统、您能否提供以下内容:

    1) 1)您是在3V 模式还是5V 模式下运行?

    2) 2)您的稳压器控制设置是什么?

    3) 3)您是否遵循器件数据表中列出的启动顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们在芯片上有 TRF 7970A TI 8CK AHXP G4标记。

    在1000个电路板中、我们有近100个电路板无法正常工作。 我们已在一个有故障的电路板中捕获此信号、您是否要在更多电路板中测试此信号。

    在100个工作范围非常低的应用中、例如在我的主要问题中、我用于从100个故障电路板进行测试的电路板如果我将 RFID 卡放置在天线上、每次都能正常工作、但当我 在天线和 RFID 卡之间产生大约10 mm 的间隙时 它仅通过 MIFARE 经典授权多次重试、每200ms 执行4-5秒的卡读取重试。 这个波形来自 auth1失败的故障情况、但正如前面所说的、如果我在天线上放置 RFID 标签时没有任何间隙、它每次都能正常工作。  

    即使我们直接放置在天线上、其他一些电路板也无法检测到 RFID 卡。 如需您的信息、其他完美工作的精密电路板可检测到距离天线和 RFID 卡大约40-50mm 的 RFID 卡。

    此外、为了更好地了解您的系统、您能否提供以下内容:

    1) 1)您是在3V 模式还是5V 模式下运行?

    ANS:板处于3V 当板处于3V 时捕获此波形。 由于我们在硬件中提供5V 电压、因此我们对其进行了5V 测试、但故障电路板的性能并未得到改善。   

    2) 2)您的稳压器控制设置是什么?

    ANS:代码基于 sloa214应用手册除了 LED 指示之外没有任何变化、在卡读取失败和一些其他应用逻辑时重试。

    3) 3)您是否遵循器件数据表中列出的启动顺序?

    ANS:代码基于 sloa214应用手册除了 LED 指示之外没有任何变化、在卡读取失败和一些其他应用逻辑时重试。

    如果需要、我们可以私下与您共享代码、让我知道、这样我就可以获得代码的许可。

    此致、

    Hardik Harpal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    很抱歉耽误你的答复。

    感谢您提供屏幕截图、这个问题很明显、与我自己的屏幕截图相比、我确实在您的屏幕上看到了这一点。

    我不完全理解的是距离依赖性。 当某些标签处于近距离时、您是否看到额外的位不传输? 并且标签的范围会影响该额外位是否输出?

    [引用 USER="Hardik Harpal]AN:板电压为3V 此波形在板电压为3V 时捕获。 由于我们在硬件中提供5V 电压、因此我们对其进行了5V 测试、但故障电路板的性能并未得到改善。   [/报价]

    您在执行此操作时是否设置了5V 设置? 或者您是否提供5V 电压、但将器件配置为3V 工作电压? 如果您提供5V 电压、您还需要将软件更改为以5V 模式运行。 我想了解您在应用5V 电源和5V 设置的情况下的测试结果。

    [引用 user="Hardik Harpal"]回答:代码基于 sloa214应用手册除了 LED 指示和卡读取故障和其他一些应用逻辑重试之外,没有任何变化。  

    我看到、好的、这意味着稳压器控制在自动模式下运行。 我建议根据您的输入电压对您的电路板进行手动设置。 如果您的输入电压确实为3V、那么我会说您需要使用最高电压下的稳压器控制= 0x04设置。 您也可以尝试0x00。 查看这些帮助中是否有一个。

    [引用 user="Hardik Harpal"]如果需要,我们可以私下与您共享代码,让我知道,以便我可以获得相同的权限。

    我对代码不太担心、但我真正需要看到的是用于检查那里是否存在任何问题的原理图。 我将向您发送一份 E2E 朋友申请、以便您可以私下分享原理图。

    按方式编辑...

    [引用 USER="Hardik Harpal"] 我们在芯片上有 TRF 7970A TI 8CK AHXP G4标记。

    没有为我提供结果的情况下、您能否发送 IC 的图片、以便我确保 LTC 正确、以便了解该硅批次的历史记录? 如果您需要、您也可以向我发送私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将做更多的测试、让您更好地了解这个问题。

    但是、您能否帮助我解决同一项目中面临的另一个问题。  您可以在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/927536上找到有关此问题的详细信息  、基本上由于卡故障、我添加了重试次数、因此至少在重试几次后、它可以读取卡。 在这种情况下、当卡无法验证某些时间代码时、会跳转到 ISR 陷阱以了解由什么 ISR 生成、我记下了所有可能的 ISR 处理程序、即使在代码中未启用 ISR、因此在运行测试后、我发现 TimerB1 INT 正在被触发。 为了更好地理解、我将通过私人消息与您共享测试代码。

    此致、

    Hardik Harpal   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    遗憾的是、我没有 MSP430知识来提供帮助。 我可以说、这些库不会设置这些标志、它们仅包含 Mifare 的专有算法、与计时器无关。

    我要求负责这些问题的团队为您进行调查、以便您可以从 TI 员工那里获得回复(如果您尚未收到回复)。

    您可能还需要发布最新详细信息。