This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:具有外部数字传感器的 I2C 接口

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/933082/rf430frl152hevm-i2c-interface-with-external-digital-sensors

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

您好!

我与 RF430FRL152HEVM 合作、并希望使用它来控制数字传感器 ENS210、但遗憾的是、我尚未成功地在那里建立通信、理想情况下、通过 RFID 传输通信、通过 I2C 进行通信。
我甚至不确定 EVM 是否可以使用、或者它是否仅与 SensorPack 配合使用。

是否有人有关于如何建立 I2C 通信或如何使用 RF430...控制外部传感器的任何信息或示例?

我对每一个提示都很满意。

最好  

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S J 您好、

    使用 EVM 是可能的。 查看您使用的器件、您将需要电平转换器。 RF430FRL152H 的 I2C 总线工作电压为1.5V、最大电压为1.65、低于 ENS210传感器的1.71V。 如果您没有这种解决方案、这可能是您的问题。

    此外、请确保为 I2C 总线安装了上拉电阻器。  

    在将数字传感器连接到 RF430FRL152HEVM 时、您应该查看我们的硬件和软件指南常见问题解答指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、非常感谢您的反馈、

    我想它可以与 EVM 配合使用、它具有电平转换器。 问题在于解决软件方面的 I2C 接口问题。 我已经有 ENS210代码、它可以与其他 μ µCs 配合使用、但在某种程度上它不能与 RF430配合使用。 我已经修改了示例代码 RF430FRL152H SensorHub 项目、但时钟和信号都无法通过。 电平始终为高电平、通过逻辑分析仪进行测量。 我想问一下、我是否可以使用其他示例来帮助我。

    如果您想查看、我已经上传了包含代码的主文件。

    最好

    SJ

    e2e.ti.com/.../8838.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S J 您好、

    遗憾的是、我们没有此器件的其他示例。

    我建议对配置进行密切比较。 也可以将 I2C 配置为100kHz 以启动。 我建议您对代码进行调试、以确保您能够到达数据应发送的线路、同时还能使用逻辑分析仪进行监控。