This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:编程/擦除周期数

Guru**** 2529690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/929301/tms37157-number-of-program-erase-cycles

器件型号:TMS37157

您好!

TMS37157的数据表规定、通常可以 在应答器的存储器上执行200000个程序擦除周期。

我想知道 TI 是否有大约最大的 P/E 周期数、因此我知道我可以达到200000以上的程度。

此外、我不确定该数字是指每页还是每个器件的 P/E 周期。

谢谢你。

此致、

利维乌班努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、您好!

    P/E 周期数指的是页面、而不是器件。

    数据表中定义的 P/E 周期的最大数量是针对最大条件、即温度。 如果您只有室温、则该数字将会更高、但我们无法为您提供数据表中指定的数字之外的任何其他数字。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helfried、

    我不希望系统温度超过30°C 或低于15°C。

    在哪种情况下、温度越低或越高、P/E 周期的数量就越少?

    谢谢你。

    此致、

    利维乌班努塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、您好!

    关于内部文档、较高的温度更重要、但在您的温度范围内、我认为这不是 问题。

    内部测试涵盖了-40C 至+85C 的整个温度范围、即使在+85C 时、指定的200000个周期也是相当节省的。

    但我仍然无法为您提供数据表中指定的任何其他数字。

    此致、

    Helfried